This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00101:是否有一个 TI 时钟缓冲器,其输入时钟是可耐受的3.3V,而其 VDD 是2.5V?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1112, CDCLVD1208, SN74LV4T125, SN74AUC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763544/lmk00101-is-there-a-ti-clock-buffer-which-its-input-clk-is-3-3v-tolerable-while-its-vdd-powered-by-2-5v

器件型号:LMK00101
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1112CDCLVD1208SN74LV4T125SN74AUC244

在我 在这里找到的任何时钟缓冲器中、 建议运行中的 VIH 被定义为 VDD+0.3V/0.5V。  

是否有 一个时钟缓冲器,在 VDD=2.5V 时,VIH 可以承受3.3V 的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我快速浏览了产品系列、但遗憾的是、我找不到符合此要求的器件。
    3.3V 输入振幅是 LVCMOS 时钟的振幅。 如果您可以提供 VDD=3.3V、则可以考虑使用 CDCLVC1112。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lane Boyd ]

    我快速浏览了产品系列、但遗憾的是、我找不到符合此要求的器件。
    3.3V 输入振幅是 LVCMOS 时钟的振幅。 如果您可以提供 VDD=3.3V、则可以考虑使用 CDCLVC1112。

    此致、
    通道

    [/报价]

    您好!

    好的、LVCMOS 很好、这就是我需要的、我在任何 CDCxxxx 系列和 LMKxxxxx 系列中都找不到这样一个时钟缓冲器、它在由2.5V 供电时可耐受3.3V 电压。

    谢谢、

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad、

    请参阅2.5V 差分输出时钟
    www.ti.com/.../products.html

    例如、CDCLVD1208
    www.ti.com/.../cdclvd1208.pdf

    对于 CDCLVD1208、3.3V LVCMOS 输入可由电阻器分压、电压为2.5V

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法做到这一点、因为我所说的至少10个信号需要从3.3V 移位到2.5V。 更好的做法是使用3.3V_TO_2.5V 电平转换器。 您对此类设备是否有任何建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有10个不同的3.3V LVCMOS 信号需要转换为2.5V LVMCOS 信号、则电平位移是一个不错的选择。
    例如、SN74LV4T125。 TI 电平转换专家将继续为您提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ohad、
    我建议使用像 SN74AUC244这样的八进制缓冲器。 输入最高可达3.6V、电源设置为2.5V。