This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:单 PLL 模式还是双 PLL 模式?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/774205/lmk04832-single-or-dual-pll-mode

器件型号:LMK04832

我对 LMK 具有非常"良好"的输入基准、但它相对较慢(10MHz)。 SYSREF 输出应与输入基准具有确定的相位关系。 最好在单 PLL 或嵌套0延迟双 PLL 模式下使用 LMK 吗? 我知道如果输入基准不良、两个 PLL 会有所帮助、但我也认为在我的情况下、它们可能会增加额外的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艺术、

    我将使用双环路模式。 尽管输入基准是纯净的、但这是非常低的频率、您可以为 PLL2运行相位检测器更高的频率、这将导致更好的抖动。

    但唯一的问题是、您需要更高频率的 VCXO。 如果您有一个、那么这将设置抖动、并且 PLL1没有影响。 但关键是您需要一个良好的高频(100MHz) VCXO。 如果您不想提供此功能、则使用单环路模式并放弃一些抖动。

    此致、
    Dean