This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:LM555单声道稳定输出未达到预期

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/762799/lm555-lm555-mono-stable-output-is-not-coming-as-expected

器件型号:LM555

尊敬的团队:

我尝试使用 LM555模拟单稳态、但我的输出始终为高电平。

请找到随附的 TINA TI 文件。

请帮助。

此致

哈里

e2e.ti.com/.../LM555.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    尝试将 VG1的直流电压设置为5V。 脉冲变为0V、然后返回+5V。 它之前是一个-5V 脉冲、返回到0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ron:

    非常感谢您的观看。我正在尝试 使用555构建单声道稳定多谐振荡器。

    在改变 VG 后也无法获得预期的输出。

    请找到显示我所需输出的附加图像、以便您可以更好地帮助我。

    e2e.ti.com/.../6087.LM555.TSC

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    我将脉冲振幅改回-5V、将其宽度更改为100us、并将瞬态结束显示更改为2ms。 输出将在1.1ms 内变为高电平

    e2e.ti.com/.../LM555_2800_1ms_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    非常感谢。它工作得非常完美。

    请告诉我如何选择仿真时间。
    我的意思是、在 TINA TI 瞬态分析中、我可以选择终端显示为1S、1ms、1US 等
    如何确定我需要选择秒、毫秒还是微秒。

    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hari、

    计时器的计时周期为1.1 * R * C = 1.1 * 1k * 1uF = 1.1ms
    因此、将结束时间设置为比该时间长一点是合理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    谢谢你。

    此致
    哈里