请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM555 尊敬的团队:
我尝试使用 LM555模拟单稳态、但我的输出始终为高电平。
请找到随附的 TINA TI 文件。
请帮助。
此致
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ron:
非常感谢您的观看。我正在尝试 使用555构建单声道稳定多谐振荡器。
在改变 VG 后也无法获得预期的输出。
请找到显示我所需输出的附加图像、以便您可以更好地帮助我。
此致
哈里
Hari、
我将脉冲振幅改回-5V、将其宽度更改为100us、并将瞬态结束显示更改为2ms。 输出将在1.1ms 内变为高电平