This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:所有输出的输出频率均为10MHz。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/763082/lmk05028-output-10mhz-on-all-outputs

器件型号:LMK05028

您好!

在我面前、我有 一个连接到 IN1的10MHz 信号源 LMK05028EVM。 (LVCMOS 10MHz -> IN1_P;GND -> IN1_N)
在 TICSPro 中、我已将芯片配置为在何处输出10MHz (输出0至输出7、默认信号路由)。  

1) 1)识别到 IN1的信号(并选择->"REF1VALSTAT" OK)
2) Out0 - Out3 (来自 PLL2)沿 IN1的10MHz 相位和预期的频率变化。 (这些输出来自 PLL2)
3) Out4 - Out7 (来自 PLL1)输出接近10MHz 的"内容"、但它不与 IN1同步。

这是通过比较输入和示波器上的输出来测试的。
如果我在输入端触发、而另一个通道正在显示输出、我预计输出端不会出现波形移动。
对于 PLL2则是如此、但对于 PLL1则不是如此、尽管两者都显示了频率锁定。

事实上、PLL1仅抱怨"锁相损失"、而不是"锁频损失"、尽管频率明显关闭、因此它无法锁定任何内容。 芯片就在芯片上。
PLL1也不会锁定到板载10Hz 参考时钟、因为频率非常接近 IN1提供的10MHz。

是否有人可以给我一个存储配置、该配置只在从10MHz 输入时钟衍生的所有输出上输出10MHz (由 PLL1和 PLL2生成)?
我认为这应该是一个相当简单的任务-对我来说、如果我能够配置基础知识、这只是一个测试运行、但我显然不能。

我不确定应该如何在此处附加文件-我想自己共享我的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10Hz 是一个拼写错误。 一切都是 MHz。 我还找到了"插入文件"按钮。 这是我的 config.e2e.ti.com/.../Test.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。  请给我时间检查您的配置文件并发送已验证的修订文件。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joerg、

    一个问题是 VCO1频率被选为4800MHz、XO 为~48MHz、这将导致 APLL1分数在整数边界附近运行、这会限制 DPLL 的 APLL1环路调谐范围、从而阻止 DPLL 正确的闭环运行。  在步骤5中、您可以手动输入(强制) VCO1频率为"5e9"、PLL1_P1设置为4、而不是使用最初计算 的4800MHz VCO1频率。

    我将附加一个修订后的配置文件、其中 VCO1频率设置为5GHz、PLL1_P1设置为4。  我使用板载 TCXO 和 XO 验证了这种配置锁定在默认 EVM 上。  我将 DPLL 带宽降低至4Hz 、以实现基准输入更好的抖动衰减。   

    您可以考虑使用12.8MHz TCXO 代替10MHz TCXO、这将降低同步10MHz 基准输入和输出时钟域与 自由运行的10MHz TCXO 域之间的耦合导致的拍频。

    Alan

    e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_3loop_5F00_DpllBw_3D00_4Hz_5F00_TcxoBw_3D00_200Hz_5F00_RefIn1_3D00_10M_5F00_Tcxo_3D00_10M_5F00_Xo_3D00_48M_5F00_Out0to7_3D00_10M.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我现在可以验证这是否正常工作。 非常棒。