This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:关于 CDCLVC1310输入偏置

Guru**** 2838840 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772613/cdclvc1310-about-cdclvc1310-input-bias

器件型号:CDCLVC1310

尊敬的支持团队:

使用以下电路操作 CDCLVC1310是否正常?  驱动器侧为1.8V、 CDCLVC1310具有3.3V 电源和无偏置输入(i.e.no 偏置电路、如 红圈中的偏置电路) 、并且在负侧具有偏置。  Tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该配置不符合最小 VIH 为2V 的数据表规格。 考虑使用3.3V LVCMOS 输入。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    感谢您的回复!

    对于电压电平问题,我之前与 BU 进行了两次检查,因为还有另一个关于允许1.3V VID 的差动输入的规格,芯片不知道它是单端输入还是差动输入,因此可以有1.8V 驱动。 您能帮您再次检查一下吗?

    如果电平正常、那么在正极侧没有偏置是可以的吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    您可以在1.8V 振幅下使用它、并且正极侧没有偏置电阻器

    此致、
    通道