This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:晶体输入接口

Guru**** 2590520 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/771725/lmk03328-crystal-input-interface

器件型号:LMK03328

你(们)好

我对 LMK03328有一些疑问。

1)晶体输入和干净的外部基准输入之间的电气特性是否有差异?
我认为、如果您对电气特性进行裕量调节、两者都是相同的。 对吗?

2) 10.4.3晶振输入接口(SEC_REF)"在软引脚模式下使用 GPIO5上的模拟电压或在软引脚或硬引脚模式下通过 I2C、LMK03328上的可编程电容器可在14pF 至24pF 的步长为14FF。"
我对上述内容有疑问。
在软引脚模式下、通过 GPIO5进行设置。 如何设置为硬引脚模式?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    外部时钟输入模式(PRI/SEC_REF 上的差分或单端)和晶振输入模式(仅 SEC_REF)是不同的、如电气特性表所示。 晶体输入使用具有内置晶体振荡器级的外部晶体谐振器、该振荡器级具有极低的相位噪声/抖动(在12kHz 至5MHz 范围内集成的 RMS 抖动低于100fs)。 与外部晶体振荡器相比、该晶体输入可提供出色的性能、并可提供更好的电源噪声抑制。

    2、由于所有 GPIO[5:0]管脚都用于从 ROM 中选择启动配置、因此在硬管脚模式下无法通过 GPIO 管脚修改片载晶体负载电容。 在硬引脚模式下启动后、只能通过 I2C 寄存器控制晶体负载。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan -San

    感谢你的答复。
    我还有一个问题。

    1) 1)输入晶振输入和干净的外部基准输入时、输出是否会有差异?

    2)如果通过 I2C 寄存器控制晶体加载,使用哪一个寄存器?

    此致、
    石田山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果外部基准输入时钟 RMS 抖动<= 100fs rms (12kHz 至20MHz)、则输出时钟相位抖动应与使用晶振输入一样好。
    2.当 R86[3:2](MARGIN_OPTION)= 0x2时、可以使用 R104和 R105 (XOOFFSET_SW)来设置晶体负载电容。 以下应用手册的图6显示了晶振频率牵引与电容代码(XOOFFSET 值)特性的示例。 请注意、该曲线特定于晶体修整灵敏度参数和电路板设计/寄生效应。
    www.ti.com/.../snaa281a.pdf

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alan -San

    感谢您的支持。

    此致、
    石田山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan -San

    感谢您的联系。 感谢您的支持。
    我还有一个问题。


    1)
    "10.1概述
    "在整数 PLL 模式下、LMK03328生成八个最大随机抖动小于0.2ps rms 的输出
    "在分数 PLL 模式下、使用晶振输入或纯净外部时、最大随机抖动小于0.35ps rms
    "基准输入。

    关于上述说明、是否可以理解、当使用干净的外部基准输入时、可以实现与晶振输入相同的性能?
    了解使用晶振输入具有以下优势。

    "10.3特性说明
    "当 PLL 以晶振作为其基准运行时、输出频率可根据进行裕量调节
    "改变晶振每个桥臂上的片上电容器负载。


    2)
    "P.41当器件在软引脚上运行时、GPIO4引脚应连接到 VDD、GPIO5引脚应悬空"
    关于表4、我认为没有提到容量设置。 是否在某个位置列出? 或者我可能不明白?

    3)
    "10.3.1器件模块级说明(第30页)"和"图62。 AC-LVDS、AC-CML 和 AC-LVPECL 输出级的结构(第48页)"
    我的理解是否正确、是否在没有寄存器设置的情况下进行了调整?
    即使在使用输入(主(6引脚、7引脚)和辅助(10引脚、11引脚)端子时、也会使用相同的电源质量吗?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、是的、如果基准输入时钟抖动明显低于 PLL 输出时钟抖动规格、则可能会出现这种情况。
    2.根据数据表中的电气规格表8.7、标称负载电容为9pF。
    3、是的、客户不需要将内部电源稳压器的任何寄存器配置到不同的器件模块、因为它是在内部处理的。 唯一的例外是 OUT[0:7]端口上的1.8V LVCMOS 输出预计其 VDDOx 电源为1.8V。初级和次级输入块具有内部电源调节功能、并通过 VDD_IN 电源引脚供电。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan -San

    感谢您的联系。 感谢您的支持。
    我还有一个关于您答案的问题(3)。


    "唯一的例外是 OUT[0:7]端口上的1.8V LVCMOS 输出预计其 VDDOx 电源为1.8V。"

    以上是当 OUT [0:7]为 LVCMOS 输出时的电位为1.8V 的规格
    因此、是否可以假设 LDO 所用的电压是3.3V 的 VDDOx 电源、例如?

    此外、使用初级和次级端口之间是否有任何差异、因为它是在输入后使用 LDO 生成电源从 OUT [0:7]输出的?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LDO 用于2.5V 或3.3V 的 VDDOx、并在1.8V 的 VDDOx 下有效旁路

    在电源噪声调节方面、使用主端口和次级端口之间没有差异。

    Alan