你(们)好
我对 LMK03328有一些疑问。
1)晶体输入和干净的外部基准输入之间的电气特性是否有差异?
我认为、如果您对电气特性进行裕量调节、两者都是相同的。 对吗?
2) 10.4.3晶振输入接口(SEC_REF)"在软引脚模式下使用 GPIO5上的模拟电压或在软引脚或硬引脚模式下通过 I2C、LMK03328上的可编程电容器可在14pF 至24pF 的步长为14FF。"
我对上述内容有疑问。
在软引脚模式下、通过 GPIO5进行设置。 如何设置为硬引脚模式?
此致、
石田山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我对 LMK03328有一些疑问。
1)晶体输入和干净的外部基准输入之间的电气特性是否有差异?
我认为、如果您对电气特性进行裕量调节、两者都是相同的。 对吗?
2) 10.4.3晶振输入接口(SEC_REF)"在软引脚模式下使用 GPIO5上的模拟电压或在软引脚或硬引脚模式下通过 I2C、LMK03328上的可编程电容器可在14pF 至24pF 的步长为14FF。"
我对上述内容有疑问。
在软引脚模式下、通过 GPIO5进行设置。 如何设置为硬引脚模式?
此致、
石田山
您好、Alan -San
感谢您的联系。 感谢您的支持。
我还有一个问题。
1)
"10.1概述
"在整数 PLL 模式下、LMK03328生成八个最大随机抖动小于0.2ps rms 的输出
"在分数 PLL 模式下、使用晶振输入或纯净外部时、最大随机抖动小于0.35ps rms
"基准输入。
关于上述说明、是否可以理解、当使用干净的外部基准输入时、可以实现与晶振输入相同的性能?
了解使用晶振输入具有以下优势。
"10.3特性说明
"当 PLL 以晶振作为其基准运行时、输出频率可根据进行裕量调节
"改变晶振每个桥臂上的片上电容器负载。
2)
"P.41当器件在软引脚上运行时、GPIO4引脚应连接到 VDD、GPIO5引脚应悬空"
关于表4、我认为没有提到容量设置。 是否在某个位置列出? 或者我可能不明白?
3)
"10.3.1器件模块级说明(第30页)"和"图62。 AC-LVDS、AC-CML 和 AC-LVPECL 输出级的结构(第48页)"
我的理解是否正确、是否在没有寄存器设置的情况下进行了调整?
即使在使用输入(主(6引脚、7引脚)和辅助(10引脚、11引脚)端子时、也会使用相同的电源质量吗?
此致、
石田山
您好、Alan -San
感谢您的联系。 感谢您的支持。
我还有一个关于您答案的问题(3)。
"唯一的例外是 OUT[0:7]端口上的1.8V LVCMOS 输出预计其 VDDOx 电源为1.8V。"
以上是当 OUT [0:7]为 LVCMOS 输出时的电位为1.8V 的规格
因此、是否可以假设 LDO 所用的电压是3.3V 的 VDDOx 电源、例如?
此外、使用初级和次级端口之间是否有任何差异、因为它是在输入后使用 LDO 生成电源从 OUT [0:7]输出的?
此致、
石田山