This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:PLL1在 HOLDOW_EN 和 HOLDOW_HITLOW_SWITCH_EN 条件下解锁

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772747/lmk04828-pll1-unlock-under-holdover_en-and-holdover_hitless_switch_en-condition

器件型号:LMK04828

大家好、时钟团队、

客户在以下配置下使用 LMK04828。

CLKin0:80kHz

外部 VCXO:30.72MHz

PLL1相位检测器频率:80kHz

HOLDOW_EN = 1、HOLDOW_HITLOW_SWITCH = 1 ->两个功能均已启用

客户首先启用 LMK04828、然后在几分钟后应用时钟信号(CLKin0)。 当客户应用 CLKin0时、LMK04828有时未锁定。  

您认为这种症状是否与 CLKin0频率较低有关? 还是预期行为?  

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱丽丝

    是的、如果压摆率较低、我会这么做。 如果这是正弦波、则信号上的任何噪声都可能导致计数器错误计数。 如果输入是方波、如 LVDS、则可能是其他输入。

    另外请注意、如果谐波的正弦波较高且比例不正确、则可能导致器件在谐波中发生误计数(以形成方波)。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、
    感谢您的评论。  

    当客户测量 CLKin0的压摆率时、压摆率约为0.35V/ns。 数据表中的最小压摆率为0.15V/ns。 因此 CLKin0具有压摆率裕量。 您是否会检查是否存在频率限制?  
    此致、
    爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱丽丝

    数据表中的电气规格为1kHz、因此我们测试到该限值。

    但是、即使满足频率和压摆率要求、也有几个问题。

    如果这在我们的 EVM 上、则会有一个交流耦合电容器。 如果您不在芯片的侧面进行测量、芯片所看到的实际电平可能远低于您所测量的电平。

    如果存在高谐波、如果该交流耦合电容器太小、也肯定会引发该谐波。 换言之、所需信号的衰减程度远高于较高谐波、因此器件最终会对较高谐波进行计数。