请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 大家好、时钟团队、
客户在以下配置下使用 LMK04828。
CLKin0:80kHz
外部 VCXO:30.72MHz
PLL1相位检测器频率:80kHz
HOLDOW_EN = 1、HOLDOW_HITLOW_SWITCH = 1 ->两个功能均已启用
客户首先启用 LMK04828、然后在几分钟后应用时钟信号(CLKin0)。 当客户应用 CLKin0时、LMK04828有时未锁定。
您认为这种症状是否与 CLKin0频率较低有关? 还是预期行为?
此致、
爱丽丝