Other Parts Discussed in Thread: LMX2581
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2581EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2581
各位专家、您好!
我运行 PLLatinum 来仿真 LMX2581。 我尝试按如下方式设置 EVM 条件、但 PLLatinnum 返回的环路滤波器值与 EVM 不同。 您如何确定 EVM 的环路滤波器? 我想通过 PLLatinum 获取与 EVM 相同的环路滤波器值。
-Vin=100MHz
- Vout=2700MHz
- FPD = 20MHz
-环路带宽=27.8KHz
-电荷泵增益=2400uA
- VCO 频率=2700MHz
*我参考了用户指南(SNAU136C)、p4、"1.3环路滤波器值和配置信息"部分。
此致、
福吉瓦拉