This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581EVM:如何通过 PLLatinum 对 EVM 条件的环路滤波器进行仿真

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773295/lmx2581evm-how-can-i-simulate-loop-filter-of-evm-condition-by-pllatinum

器件型号:LMX2581EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2581

各位专家、您好!

我运行 PLLatinum 来仿真 LMX2581。 我尝试按如下方式设置 EVM 条件、但 PLLatinnum 返回的环路滤波器值与 EVM 不同。 您如何确定 EVM 的环路滤波器? 我想通过 PLLatinum 获取与 EVM 相同的环路滤波器值。
-Vin=100MHz
- Vout=2700MHz
- FPD = 20MHz
-环路带宽=27.8KHz
-电荷泵增益=2400uA
- VCO 频率=2700MHz
*我参考了用户指南(SNAU136C)、p4、"1.3环路滤波器值和配置信息"部分。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fujiwar-san、

    首先、请使用"高级"进行仿真。
    在左侧窗口的 PLL 图中、在 VCO 特性框中选择 VCO2。
    在右侧窗口的文件管理器参数框中、将 Gamma = 2、T3/T1比率设置为10%、然后单击计算环路滤波器。 您将获得的滤波器值将非常接近 EVM 用户指南。