This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:相位噪声曲线不符合预期

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, PLLATINUMSIM-SW, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/762262/lmx2595-phase-noise-profile-not-as-expected

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SWLMX2594

我们正在使用各种信号源测试 LMX2595、我们看到测量的相位噪声曲线与数据表指定的不匹配。  

我们与使用的基准振荡器一起测量的数据如下:

我们的 ESA 输出10MHz 正弦波、具有相位噪声和结果:

具有相位噪声和结果的2.5MHz CMOS 时钟

虽然我们不希望相位噪声性能本身与数据表完全匹配、但我们期望的形状和一般性能是相同的。 如果有人能够阐明正在发生的事情和/或如何潜在地解决问题、我们将不胜感激。

-Kyle Weidmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一些添加的信息、我们使用的 EVM 板配置为接受外部参考时钟、环路滤波器保持不变。 我们期望的结果与 EVM 数据表中的预期结果类似、尤其是因为我们使用的两个振荡器的规格高于电路板上的原始振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    在使用外部基准源时、相位噪声至关重要。

    如果您使用任何信号发生器(最新的 Rhode & Schwartz SMA100B 信号发生器除外)来驱动该信号发生器、则应在环路带宽小于100倍的任何偏移处产生的相位噪声都绝对可怕。  我看到了一些信号发生器的噪声不良图、因此这符合预期。

    现在、您说您的输入基准源比板上的基准源更好。  因此、首先、如果您声称它是您的信号发生器(除非它是 SMA100B)、我绝对不相信它。  信号发生器可能会在10MHz 载波下而非其他一些游戏中规范噪声、但请确保不要被欺骗。  

    还应了解信号发生器噪声会成倍增加。  因此、如果您有100MHz 的输入、14GHz 时的噪声 为20*log (14GHz/100MHz)= 43dB。   此外、如果您使用的是10MHz XO、那么它也会被乘以更多。   此外、PLL 品质因数和环路带宽也不同。   

    您可以将输入基准噪声导入我们的 PLLatinum Sim 工具(ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)

    对于电路板上的 XO、在偏移大于1KHz 时非常好。  它比我们用于测试的 Wenzel 100MHz 振荡器要差一些、但与我见过的许多其他振荡器相比、它非常值得尊敬。   

    好的、现在让我们假设以下情况:

    1. 彻底排除上述输入基准电压出现故障的所有可能性。

    2. 您的输入基准确实具有良好的相位噪声。

    您 的输入基准为100MHz

    4. 您使用的默认模式具有100MHz 输入和200MHz 相位检测器频率。

    假设上述条件为真、则考虑以下事项:

    1. 确保电路板上的 XO 断电、因为如果允许自由运行、它会导致串扰和杂散。  

    2. 确保压摆率良好,因为低压摆率可能导致相位噪声降级。   

    3. 确保已连接。  例如、当您断开 XO 时、如果您使用 OSCinP SMA 驱动它、则必须翻转电阻器以连接到输出。  此外、如果存在一些不良的焊点或问题、则可能会表现为相位噪声降级。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    我查看了原始图、认为这是信号发生器。

    您的输入基准在1GHz 载波的100KHz 偏移下声称为-131dBc/Hz。 在100kHz 频率下、这种情况下的工作频率约为-112dBc/Hz、仅此而已。 因此、您可能认为它已经足够了、但这是一个错误的假设。

    通常、信号发生器在较高频率下获得更好的归一化噪声。 这是理论上的原因。

    我所说的是、由于您在10MHz 而非1GHz 频率下使用此器件、因此您无法使用1GHz 规格;它们已经不能使用了。

    信号发生器和 PLL 噪声的一个好实验是保持相位检测器频率恒定、但增加输入基准频率。

    换言之、如果您保持相同的输出频率(9GHz)并使用100MHz 的相位检测器频率、您将发现、如果我从信号发生器获取1000MHz 并将其除以10以获得100MHz 相位检测器、 与简单地将100MHz 输入直接连接到相位检测器相比、我将在 LMX2594输出端获得更好的相位噪声。

    此致、
    Dean