主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW、 LMX2594
我们正在使用各种信号源测试 LMX2595、我们看到测量的相位噪声曲线与数据表指定的不匹配。
我们与使用的基准振荡器一起测量的数据如下:
我们的 ESA 输出10MHz 正弦波、具有相位噪声和结果:
具有相位噪声和结果的2.5MHz CMOS 时钟
虽然我们不希望相位噪声性能本身与数据表完全匹配、但我们期望的形状和一般性能是相同的。 如果有人能够阐明正在发生的事情和/或如何潜在地解决问题、我们将不胜感激。
-Kyle Weidmann