Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVP1102 我使用的是3.3V VCC。 cdclvp1102数据表的第6.8节将 VOH 最大值列出为 Vcc -.9 = 2.4V。
最小电压为 Vcc-1.7 = 1.6V。 我认为最大 Vout Diff p-p 为2.4-1.6 = 0.8V。
数据表列出了最大输出电压差分 p-p 为1.35V。我认为什么是错误?
数据表中的 Vout Diff p-p 是否是 VOH 和 VOL 之间差异的单端解释?
我使用的是根据 图13连接的 cdclvp1102、AC 与 Xilinx Artix -7器件的 GTP 收发器耦合。
它需要 Vdiff 350mv 最小值和2V 最大值。
谢谢、Tony