This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:数据表解释:

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761097/cdclvp1102-data-sheet-interpretation

器件型号:CDCLVP1102

我使用的是3.3V VCC。 cdclvp1102数据表的第6.8节将 VOH 最大值列出为 Vcc -.9 = 2.4V。

最小电压为 Vcc-1.7 = 1.6V。 我认为最大 Vout Diff p-p 为2.4-1.6 = 0.8V。

数据表列出了最大输出电压差分 p-p 为1.35V。我认为什么是错误?

数据表中的 Vout Diff p-p 是否是 VOH 和 VOL 之间差异的单端解释?

我使用的是根据 图13连接的 cdclvp1102、AC 与 Xilinx Artix -7器件的 GTP 收发器耦合。

它需要 Vdiff 350mv 最小值和2V 最大值。

谢谢、Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    请参阅数据表的图10。 VOD = 2.4V - 1.6V = 0.8V。 因此、Vout、diff、pp = 2 x VOD = 1.6V。
    最大输出电压差分 p-p 规格为1.35V、这表明通过查看最大/最小输出电平、特征评定结果比预期结果略保守。
    CDCLVP1102将能够提供所需的时钟振幅。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我通常不会处理差分信号。

    此致、Tony