This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 相位抖动测量方法问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761121/phase-jitter-measurement-methodology-question

对于器件型号 LMK61PD0C0、在 SNAS759-2017年10月数据表中、第7.14节注释2指出:"使用使用差分至单端转换器(平衡-非平衡变压器或缓冲器)的 Agilent E5052信号源分析器测量的相位抖动"。

我正在尝试使用我们的 E5052验证所述的结果、但没有平衡-非平衡变压器或缓冲器。 请您参考此器件的制造商和器件型号、以便我可以更好地将测试复制到您的器件上吗? 此外、在使用此类器件进行这些测量时、您能否提供任何替代方案或需要注意的事项、或者为何选择了特定的平衡-非平衡变压器或缓冲器?

谢谢。

Rob Dussault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    请参阅 www.ti.com/.../adc-wb-bb

    在使用平衡-非平衡变压器之前、也可以使用一端测量另一个端口50欧姆端接。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Shawn 和提供的信息。

    我认为我理解、但为了清楚起见、您是否暗示我可以通过使用正桥臂或负桥臂进入 E5052进行单端测量来在不使用平衡-非平衡变压器的情况下实现数据表结果?

    Rd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:
    我的意思是单端测试结果不会比数据表规格差太多。 如果此测试结果可以满足您的应用需求、则差分信号应该没有问题。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    感谢 Shawn 回答我的问题。

    Rd