请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
对于器件型号 LMK61PD0C0、在 SNAS759-2017年10月数据表中、第7.14节注释2指出:"使用使用差分至单端转换器(平衡-非平衡变压器或缓冲器)的 Agilent E5052信号源分析器测量的相位抖动"。
我正在尝试使用我们的 E5052验证所述的结果、但没有平衡-非平衡变压器或缓冲器。 请您参考此器件的制造商和器件型号、以便我可以更好地将测试复制到您的器件上吗? 此外、在使用此类器件进行这些测量时、您能否提供任何替代方案或需要注意的事项、或者为何选择了特定的平衡-非平衡变压器或缓冲器?
谢谢。
Rob Dussault