This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:寄存器的 EEPROM 映射仅定义了寄存器映射

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761659/lmk03328-eeprom-mapping-of-the-register-only-defined-the-register-map

器件型号:LMK03328

您好!

以下寄存器仅在数据表中定义了寄存器映射。

可以告诉我 EEPROM 上的地址吗?

- PARTID[7:0]

- STATCTL[3:2]

- IPCLKCTL[6:3]

- PLL1_LF_R3[0]

- PLL2_LF_R3[0]

 

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    - PARTID[7:0]:PARTID 寄存器;R4,每个 LMK03328器件都可以通过存储在 PARTID 寄存器中的唯一8位数字来标识。 该寄存器是

    始终从片上 EEPROM 初始化。 此值保留。 最好不要对其进行修改。 您可以 通过 TICS Pro 在 EEPROM 中找到地址、如下图所示。

    - STATCTL[3:2]:保留。 请勿更改它们。

    - IPCLKCTL[6:3]:保留

    - PLL1_LF_R3[0]&、- PLL2_LF_R3[0]:位于字节71[4]和 字节82[2]中

    注意到每个 PLLx_LF_R3寄存器的 EEPROM 中总共保存了7位。

    此致、

    肖恩