请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03328 您好!
以下寄存器仅在数据表中定义了寄存器映射。
可以告诉我 EEPROM 上的地址吗?
- PARTID[7:0]
- STATCTL[3:2]
- IPCLKCTL[6:3]
- PLL1_LF_R3[0]
- PLL2_LF_R3[0]
此致、
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kenji、
- PARTID[7:0]:PARTID 寄存器;R4,每个 LMK03328器件都可以通过存储在 PARTID 寄存器中的唯一8位数字来标识。 该寄存器是
始终从片上 EEPROM 初始化。 此值保留。 最好不要对其进行修改。 您可以 通过 TICS Pro 在 EEPROM 中找到地址、如下图所示。
- STATCTL[3:2]:保留。 请勿更改它们。
- IPCLKCTL[6:3]:保留
- PLL1_LF_R3[0]&、- PLL2_LF_R3[0]:位于字节71[4]和 字节82[2]中
注意到每个 PLLx_LF_R3寄存器的 EEPROM 中总共保存了7位。
此致、
肖恩