Other Parts Discussed in Thread: CDCV304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCV304 大家好、
我的客户在服务器系统中使用 CDCV304、原理图如下:
他们发现引脚7的输出不连续、阶跃很小。 波形如下所示:
但引脚5没有步进。 请参阅如下内容:
引脚5连接到 BMC、引脚7连接到 PCH。
那么、您能否帮助分析阶跃是否由电容负载引起? 或其他一些影响因素?
是否可以为下一步调试执行任何其他测试?
Lacey
非常感谢!