This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:输出信号的不连续性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/772358/cdcv304-discontinuity-of-output-signal

器件型号:CDCV304

大家好、

我的客户在服务器系统中使用 CDCV304、原理图如下:

他们发现引脚7的输出不连续、阶跃很小。 波形如下所示:

但引脚5没有步进。 请参阅如下内容:

引脚5连接到 BMC、引脚7连接到 PCH。

那么、您能否帮助分析阶跃是否由电容负载引起? 或其他一些影响因素?

是否可以为下一步调试执行任何其他测试?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑在驱动器和接收器之间的50欧姆布线中存在一些阻抗不连续性、这会导致信号反射和边沿转换卡入。 他们是否可以尝试调整串联端接值(当前为33欧姆)以查看是否可以优化信号完整性? 此外、它们是否有足够的旁路电容器非常靠近芯片的 VDD 引脚?

    Alan