Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 大家好、
我的 LMX2595芯片有一个问题。
我将获得50Hz 的强杂散以及生成的频率。 它降低了40dB。
在硬件或软件中是否有任何特定的过滤方法...
我正在使用230V 50Hz 交流电源为 实验室直流电源供电、我从该电源向低噪声稳压器提供+5V 电压。 它生成芯片所需的+3.3V 电压。
同一卡为使用低噪声稳压器的 OCXO 生成电压。
请说明可能出现的问题。
。