This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/761387/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595

大家好、

我的 LMX2595芯片有一个问题。

我将获得50Hz 的强杂散以及生成的频率。 它降低了40dB。

在硬件或软件中是否有任何特定的过滤方法...

我正在使用230V 50Hz 交流电源为 实验室直流电源供电、我从该电源向低噪声稳压器提供+5V 电压。 它生成芯片所需的+3.3V 电压。

同一卡为使用低噪声稳压器的 OCXO 生成电压。

请说明可能出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narendra、
    当我遇到这样的50Hz 干扰时、通常我会首先更改直流电源。 另一个电源将显示不同的结果,可能更好,可能更糟。 如果是、则50Hz 来自电源、否则、我们将考虑 LMX2595的电流配置是否可以生成50Hz 杂散。
    40dB 实际上是一个大杂散。 如果是来自电源、那么我们需要一些组件来过滤电源上的50Hz。 电源专家可以为您提供帮助。

    此致、
    肖恩