This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从电容到 PWM 时钟的转换乘积

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770089/conversion-product-from-capacitance-to-pwm-clock

主题中讨论的其他器件:FDC2214

您好、支持团队、

我的客户正在寻找从电容到 PWM 时钟的转换产品。 请告诉我您的建议。

电容范围:1pF 至50pF

预期输出频率:150或160kHz 至200kHz。 (1kHz/1pF)

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji、

    FDC2214可以提供数字电容输出、但您需要将其与 MCU 配对以创建 PWM 输出信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clance-San、

    感谢您的支持。 我在 TI.com 产品介绍中看不到 FDC2214、FDC2214现在能否提供适当的支持?
    www.ti.com/.../products.html

    其他 MCU 对系统不是很好。 您是否有任何欧姆解决方案?

    谢谢、
    Koji Ikeda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji、

    PWM 输出没有其他选项、如您所述。 我们有一些器件具有中断输出引脚、用于指示数据何时超过特定阈值。

    如果您直接搜索器件型号、则可以找到产品文件夹。 它在这里:
    www.ti.com/.../FDC2214
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clance-San、

    感谢您的支持。
    我有另一个问题、如 LM655等计时器 IC 是否支持其使用? 计时器 IC 非常受 PMW 发生器的欢迎。

    谢谢、
    Koji Ikeda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Koji、

    FDC2214支持 I2C 输出。 我认为您不能在不使用中间步进的情况下使用555将其转换为 PWM。