请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 我对 LMX2594的使用体验表明、如果温度上升约30摄氏度、它将会松锁 。如果我重新写入相同的频率(写入 R0) 如果我写入一个新频率、然后重新写入所需的频率、合成器将不会重新锁定、那么在新的较高温度下、我确实会获得一个锁定条件。 FCAL_EN=1被置位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.