This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:30度松开锁 C 温度升高 FCAL_EN=1置1

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760785/lmx2594-loosing-lock-with-30-deg-c-temperature-increase-fcal_en-1-set

器件型号:LMX2594

我对 LMX2594的使用体验表明、如果温度上升约30摄氏度、它将会松锁 。如果我重新写入相同的频率(写入 R0) 如果我写入一个新频率、然后重新写入所需的频率、合成器将不会重新锁定、那么在新的较高温度下、我确实会获得一个锁定条件。  FCAL_EN=1被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stuart

    听起来不正确。

    我们已经测试了-40至+110C 的 LMX2594驱动、它保持锁定。  在数据表中、我们有125度的连续温度漂移、涵盖-40至+85或+85至-40。  我已经亲自测试过这一点。

    重新写入 R0寄存器会重新激活校准并提高相位噪声性能、但不需要保持锁定。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在数据表中看到了这一点、但我确实观察到、当温度升高30°C (约60°C)时、我们的两个系统会松开锁定。 C.初始校准是否会出现问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stuart
    这是非常可靠的、我们测量了超过-40到+110的转角批次、而另一种方法是测量、因此它在30°C 的漂移下应该非常稳定。 出什么问题。 让我们尝试一下:

    1.确保 XO 不会漂移、发生故障或输出高谐波。 我们使用外部信号发生器进行测试。
    2.您可以使用 Rb_VCO_SEL、Rb_VCO_DACISET 或 Rb_VCO_CAPCTRL 读回校准设置、并查看它们是否合理(不是微不足道)
    3.您可以向我们发送原理图或十六进制寄存器格式(我们可以将其加载到 TICSPro 中)。

    如果校准出现初始问题、请尝试以下操作:
    1.将 CAL_CLK_DIV 增大到3并查看它是否解决了问题
    2.如果您只是进行初始上电和编程、请在最后一次写入 R0之前等待10ms、以允许器件上的 LDO 上电。

    此致、
    Dean