This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:延时销锥形

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760764/tpl5110-delay-pin-conundrum

器件型号:TPL5110

大家好、

我正在尝试使用 GPIO 引脚来防止 TPL5110复位、这与您数据表原理图中显示的开关类似(也与基于数据表的用户想法类似: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/p/670322/2468634#2468634?jktype=e2e 我正在使用 PMOS 晶体管、正如你们所建议的。 不过、我遇到了一个问题。 由于延迟引脚仅在计时周期开始时采样、因此不会及时采样晶体管上的 GPIO 引脚切换以将延迟连接到 VDD。 诀窍是、我想、我尝试使用 TPL5110供电的器件来控制 TPL5110、从而告诉它不要复位(或返回到正常计时周期)。 您能想到一种解决方法还是其他任何方法来实现这一目标吗?

最棒的
Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casey、

    遗憾的是、我无法想象使用您所供电的器件防止复位的简单方法、因为它需要一种方法来重新开启以复位计时器。 您需要另一种方法来控制延迟引脚。

    此致、
    通道