This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1102:如何将 CDCLVP1102用于 LVDS 输入

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102, LMK03806, LMK04133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760256/cdclvp1102-how-to-use-cdclvp1102-for-lvds-input

器件型号:CDCLVP1102
主题中讨论的其他器件: LMK03806LMK04133

您好!

我有一个需要400MHz 差分时钟的图像传感器

传感器的时钟来自通过5英寸柔性电缆连接的不同 FPGA 板

因此、我希望在传感器时钟输入之前使用时钟缓冲器 CDCLVP1102、因为通过连接器的高速时钟可能会变得抖动

请帮助您了解如何通过该缓冲器连接 LVDS 时钟,这是一个正确的选择吗?是否有相同的低功耗型号?

1.可以使 VCC 为3.3V 吗? 或者它应该是2.5 V?

2.如何处理 AC_REF 引脚? 我能否将其保持为未连接状态、因为它是 LVPECL 唯一所需的

3.我是否应该在 CDCLVP1102的输入和输出端放置一个100欧姆的端接电阻?

4.有两个用于缓冲器的输出,我是否可以忽略另一个未使用的输出(OUTP[1]和 OUTN[1])?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shyam、您好!
    缓冲器可用作转接驱动器、以终止由连接器引起的反射、但无法减少抖动。 缓冲器会增加一些附加抖动。 幸运的是、CDCLVP1102是一款超低附加抖动:在10kHz 至20MHz 偏移范围内的 RMS 小于100fs。 如果图像传感器需要 LVPECL 时钟、CDCLVP1102是正确的选择。
    VC 3.3V 或 VCC 2.5V 都可以工作。
    2、引脚 VAC_REF 可悬空。 建议采用数据表"图7. 器件的交流耦合差分输入"。 有外部偏置电阻器,也可使用等效的差分100欧姆负载。
    3、对于输出 LVPECL、请参阅数据表"图12。 VCC = 2.5V 时的 LVPECL 输出直流和交流端接"和"图13. VCC = 3.3V 时的 LVPECL 输出直流和交流端接"。
    4、未使用的输出对可以保持悬空。

    如果 FPGA 时钟通过柔性电缆和连接器发出的噪声太大、则图像传感器无法正常工作、那么我们必须使用基于 PLL 的时钟发生器或抖动消除器、例如 LMK03806、LMK04133等

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回复、

    我没有任何 LVPECL 信号

    时钟是从 FPGA 到传感器的 LVDS 输出、而不是通过其他方式

    因此、对于上述情况、我希望在传感器和图像传感器卡上的输入连接器之间连接缓冲器

    根据您的回答、我想继续进行以下配置

    VCC 为3.3V (仅适用于 ME)

    2.引脚 VAC_REF 应悬空、因为我只使用 LVDS

    3.我不清楚您对为 LVDS 添加并行100欧姆端接的解释,从数据表的图6可以看出,我在 CDCLVP1102的输入端需要100欧姆的并行端接, 无论采用何种方式、我也应在传感器端子之间具有一个100欧姆的并联端接。

    未使用的输出对应悬空

    请确认上述配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在接收器侧(CDCLVP1102输入引脚)附近、LVDS 连接只需要一个100 Ω 终端。
    图6是直流耦合 LVDS 模式、图7是交流耦合差分信号模式(包括 LVDS)。
    图6使用并联100欧姆。 图7在每条线路上使用82//130 = 50欧姆。
    这两种耦合模式均可用于您的情况。
    如果传感器电源与 CDCLVP1102电源不同、或者传感器位于连接电缆或连接器的另一个板中、考虑到传感器故障状态和热插入、使用交流耦合模式更安全。 这就是我推荐图7的原因。

    如果在传感器驱动器附近同时使用源极100欧姆端接、在 CDCLVP1102输入侧附近同时使用接收器100欧姆端接、则振幅将减少到正常值的一半。 在您的情况下、这是没有必要的。