Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102, LMK03806, LMK04133
主题中讨论的其他器件: LMK03806、 LMK04133
您好!
我有一个需要400MHz 差分时钟的图像传感器
传感器的时钟来自通过5英寸柔性电缆连接的不同 FPGA 板
因此、我希望在传感器时钟输入之前使用时钟缓冲器 CDCLVP1102、因为通过连接器的高速时钟可能会变得抖动
请帮助您了解如何通过该缓冲器连接 LVDS 时钟,这是一个正确的选择吗?是否有相同的低功耗型号?
1.可以使 VCC 为3.3V 吗? 或者它应该是2.5 V?
2.如何处理 AC_REF 引脚? 我能否将其保持为未连接状态、因为它是 LVPECL 唯一所需的
3.我是否应该在 CDCLVP1102的输入和输出端放置一个100欧姆的端接电阻?
4.有两个用于缓冲器的输出,我是否可以忽略另一个未使用的输出(OUTP[1]和 OUTN[1])?