This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:校准问题

Guru**** 2811675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2571EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/759841/lmx2571-calibration-problem

器件型号:LMX2571

我们正在使用 TX 上的 LMX2571开发 DMR 基站。

PLL 校准会产生许多频率、从而产生不可预测的行为。  

校准显然可以进入两种状态。 下图显示了相关事实:通过写入 FCAL_EN 进行的每次新校准都会导致-47dBc 的杂散或-49dBc 的杂散(变化为50:50)。  所有其它寄存器保持不变! 在我们的基站中、我们发现两个校准状态之间的差异超过10dB。

这些校准之间有何差异? 是否有可能确定这两个国家中的哪一个已被采用,以及如何强制建立更好的国家?

这些屏幕截图是在421.1 MHz 下使用 LMX2571EVM 拍摄的、使用 TICS Pro 和以下寄存器进行编程:



R60   0x3CA000
R58   0x3A8C00
R53   0x357806
R47   0x2F6000
R46   0x2E001A
R42   0x2A0210
R41   0x290807
R40   0x28071C
R39   0x2711FB
R35   0x230C83
R34   0x221000
R33   0x210000
R32   0x200000
R31   0x1F0000
R30   0x1E0000
R29   0x1D0000
R28   0x1C0000
R27   0x1B0000
R26   0x1A0000
R25   0x190000
R24   0x18000E
R23   0x170E84
R22   0x168584
R21   0x150101
R20   0x14301B
R19   0x1303E8
R18   0x120000
R17   0x110000
R16   0x100000
R15   0x0F0000
R14   0x0E0000
R13   0x0D0000
R12   0x0C0000
R11   0x0B0000
R10   0x0A0000
R9   0x090000
R8   0x080004
R7   0x070E84
R6   0x068683
R5   0x050201
R4   0x043054
R3   0x030000
R2   0x021EB8
R1   0x010005
R0   0x000083

下面是一个来自基准频率为25MHz 的基站的示例、其中效应更频繁发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    当 VCO 校准时、可能存在多个有效状态。  校准、振幅设置、VCO 内核和内核内的 VCO 频带。

    LMX2571具有3个 VCO 内核。  5042MHz 恰好接近两个内核(VCOM 和 VCOH)的边界。   因此、它可以选择一个或另一个概率约为50:50的概率并不奇怪。  根据所选的内核、杂散可能会有所不同。

    遗憾的是、无法读回校准选择的 VCO 内核。

    也就是说、有一个 VCO_SEL 位(R46[1:0])和 VCO_SEL_STRT (R46[2])可以设置 VCO 的启动首选项、该首选项应该能够使 LMX2571使一个 VCO 内核优于另一个 VCO 内核。

    我查看了 TICSPro、但没有看到这些设置、因此我将对其进行更新、这将在我们下次从网络上发布 TICSPro 时进行更新。  在此之前、您可以在"Registers"选项卡上手动设置 VCO_SEL 和 VCO_SEL_STRT。

    此致、

    Dean

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的快速回复

    遗憾的是,对第46号登记册的编程没有导致任何其他结果或显著效果

    这种影响也发生在不在 VCO 超频范围内的频率上、例如401.05625MHz、导致 fVCO = 4812.675GHz

    在本示例中、我们得到的交流结果是–3dB 和+ 3dB 最大杂散水平超过 ETSI EN 301 489-5的限制。   这对认证没有帮助。


                   F、                fOsz、PreR、Mult、Post-R、 功率、CP、 Spurios (dBc-85dB)、SpurFreq

    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.89 - 1056986.0
    使用:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30]-3.01 -1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.93 - 1056986.0
    使用:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30]-3.08 -1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.87 - 1056986.0
    使用:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30]-2.91 -1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.93 - 1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.92-1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.92-1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.93 - 1056986.0
    使用:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30]-3.01 -1056986.0
    使用:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30]-3.04 -1056986.0
    使用:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30]-2.95 - 1056986.0
    使用:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30]-2.87 -1056986.0
    使用:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30]-2.90 -1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.91 - 1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.91 - 1056986.0
    找到:[401056250、25000000、1、3、3、 4、30] 2.95 - 1056986.0

    初始化序列:

    003ca000
    003a8c00
    00357806
    002f6000
    002A0202
    00290106
    0028061c
    002711fb
    00230fa0
    00220101
    00000c83
    00200000
    001f0000
    001e0000
    001d0000
    001c0000
    001b0000
    001a0000
    00190000
    00180000
    00170e84
    00168183
    00150101
    0014301f
    00130000
    00120000
    00110000
    00100000
    000f0000
    000e0000
    000d0000
    000c0000
    000b0000
    000a0000
    00090000
    00080548
    00070e87
    0006e583
    00050101
    0004201e
    00030000
    00020000
    00010000
    00000c83

    将 FREQ 设置为401056250:

    0006e683
    00050301
    00042060
    00030000
    0002e560
    00010040
    00000c83

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这些限制来自 ETSI EN 300 113。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stephan、

    VCO 内核不仅可以发挥作用、而且内核的频带也可以发挥作用、但我不会期望它与内核之间的差异一样大。 如果校准导致这种变化、那么除了设计两种最坏情况外、我认为没有其他两种事情要做。

    话虽如此、还应尝试各种方法来缓解杂散、例如使用可编程输入乘法器(MULT)或将 OSCin 引脚的输入格式更改为高压摆率但较低的放大率、如 LVDS。

    此致、
    Dean