This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592EVM:USB2ANY 赢得#39;t 程序

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/760232/lmx2592evm-usb2any-won-t-program

器件型号:LMX2592EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMX2592

我已按照所有说明将更新刷写到 USB2ANY、但它以"存储器验证错误"结束

它始终以相同的方式结束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我对 LMX2592有很深的了解、但有关 Windows、MSP430或修复 USB2ANY 的问题我不太喜欢。 我知道有一种方式可以订购 USB2ANY、并且有相关文档、但我不是这方面的专家。 我认为 E2E 上可能已经有一些帖子用于此内容。

    要对 hte USB2ANY 进行编程、请按 BSL 按钮、但在计算机识别它后、松开 BSL 按钮。 如果您已经这样做了、那么它可能是电路板。 我以前通过错误编程使 USB2ANY 板变相了。

    此致、
    Dean