请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318 尊敬的所有人:
我的其中一位 AA 希望将100MHz 精确基准与 GPS 时钟信号(约2.4GHz)同步。
由于我不熟悉这种应用、我想知道 LMK05318是否可以完成这项工作。
此致、
Domenico
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Domenico:
是的、LMK05318可生成与 GPS 推导基准输入同步的100MHz 输出时钟、该时钟通常分频为10MHz 甚至1Hz (1PPS)等可用频率。
请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/pdf/snaa324
我们有 LMK05318EVM 和 TICSPRO GUI 软件、可供客户评估此用例。
此致、
Alan