This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:GPS 信号同步

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/770546/lmk05318-synchronization-of-gps-signal

器件型号:LMK05318

尊敬的所有人:

我的其中一位 AA 希望将100MHz 精确基准与 GPS 时钟信号(约2.4GHz)同步。

由于我不熟悉这种应用、我想知道 LMK05318是否可以完成这项工作。

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Domenico:

    是的、LMK05318可生成与 GPS 推导基准输入同步的100MHz 输出时钟、该时钟通常分频为10MHz 甚至1Hz (1PPS)等可用频率。

    请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/pdf/snaa324

    我们有 LMK05318EVM 和 TICSPRO GUI 软件、可供客户评估此用例。

    此致、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    谢谢。
    我会建议使用该器件。
    此致、
    Domenico