This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:输出与电源电压/温度的关系

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769709/tlc555-output-dependency-on-supply-voltage-temperature

器件型号:TLC555

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

我的客户就 TLC555CP 提出了一个问题。

该器件的输出是否取决于电源电压或温度?

如果是、您能否提供多少输出将发生变化?

  • 输出如何变化1V?
  • ℃变化1 μ V?

我期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    麦哥-圣、

    TLC555-Q1数据表包含电压规格、但不包含温度规格。 该表之前包含在 TLC555数据表中、将在下一版 TLC555数据表中恢复。 我没有其他数据、因为外部组件发挥着重要作用。   

    大多数电容器的温度和电压调制将决定随电压和温度变化的计时周期。 外部电阻器也有影响。