Other Parts Discussed in Thread: TLC555-Q1, TLC555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC555 大家好、
我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。
我的客户就 TLC555CP 提出了一个问题。
该器件的输出是否取决于电源电压或温度?
如果是、您能否提供多少输出将发生变化?
- 输出如何变化1V?
- ℃变化1 μ V?
我期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago