Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCEL913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE913 主题中讨论的其他器件: CDCEL913
您好!
我的客户对 CDCE913和 CDCEL913中的 SCL/S2和 SDA/S1引脚有疑问。
[背景]
它用 A 表示、如下所示。
- 绝对最大额定值- Vi =-0.5V (最小值)、VDD+0.5V (最大值)
- 注(3):SDA 和 SCL 可以达到3.6V、如建议运行条件表中所述。
- 建议运行条件 VI (S)输入电压范围 S1、S2、SDA、SCL = 0V (最小值)、3.6V (最大值)
- 电气特性- SDA/SCL 参数- VIH >= 0.7+VDD、VIL <= 0.3*VDD
- 注(6):SDA 和 SCL 引脚可耐受3.3V 电压
[问题]
我的理解是否正确?
SCL/S2引脚和 SDA/S1引脚可施加3.6V (最大值)的电压。
它不取决于它是设置为 I2C 还是 GPIO。
这些引脚可耐受3.3V 电压。 因此、它可以在 VDD=0V 的状态下施加3.6V (最大值)的电压。
此致、
Hiroshi Katsunaga