This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:SCL/S2和 SDA/S1引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, CDCEL913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/769394/cdce913-absolute-maximum-ratings-for-scl-s2-and-sda-s1-pins

器件型号:CDCE913
主题中讨论的其他器件: CDCEL913

您好!

我的客户对 CDCE913和 CDCEL913中的 SCL/S2和 SDA/S1引脚有疑问。

[背景]

它用 A 表示、如下所示。

  • 绝对最大额定值- Vi =-0.5V (最小值)、VDD+0.5V (最大值)
    • 注(3):SDA 和 SCL 可以达到3.6V、如建议运行条件表中所述。
  • 建议运行条件 VI (S)输入电压范围 S1、S2、SDA、SCL = 0V (最小值)、3.6V (最大值)
  • 电气特性- SDA/SCL 参数- VIH >= 0.7+VDD、VIL <= 0.3*VDD
    • 注(6):SDA 和 SCL 引脚可耐受3.3V 电压

[问题]

我的理解是否正确?

SCL/S2引脚和 SDA/S1引脚可施加3.6V (最大值)的电压。

它不取决于它是设置为 I2C 还是 GPIO。

这些引脚可耐受3.3V 电压。 因此、它可以在 VDD=0V 的状态下施加3.6V (最大值)的电压。

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    是的、SCL 和 SDA 可以承受3.6V 的电压。 它不依赖于 I2C 或 GPIO 模式配置。
    这些引脚可耐受3.3V 电压、但不建议在 VDD = 0V 时驱动输入。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    感谢您的快速响应并给出清晰的评论。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga