请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 MSP430F5529通过 SPI 对 LMX2594进行编程。 当我从 LMX 读回时、我接收的数据格式不正确。
当我逐步运行程序时、我正在正确读回寄存器数据、但当我执行完整的运行时、我将接收到一个额外的1字节数据0x00。
我附加了两个不同照射行程的结果、一个是逐步执行的、另一个是完整照射行程。
逐步执行的结果
2.完整运行的结果。
根据数据表、我已经完成了这些操作、当我完成完整的跑步时会出现什么问题?