This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:锁定时间过长

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/768756/lmx2491-lock-time-too-long

器件型号:LMX2491

您好!

我已基于 LMX2491和 Crystec VCO 构建了快速步进合成器。 频率范围为1640MHz 至2960MHz、步长为40MHz。 PLL 带宽约为1MHz、因此锁定时间< 5us。 到目前为止都很好。


我在1760MHz 时发现问题。 在此频率下、锁定时间偶尔会更长(可能性约为10%)。 PLL 跳转完全错误的频率并保持在该频率正好为100us。 有人知道如何解决此问题?

此致 Samuel

此图显示了 VCO (从1640MHz 扫描 到2960MHz)输入处的电压、毛刺脉冲为 1760MHz。

玻璃的长度正好为100ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔

    事实上,这是一个奇怪的问题,我不知道到底发生了什么。 TICSPro 具有一个斜坡计算器选项卡、该选项卡的可视性要高得多、如果我们可以看到该选项卡、可能会很有用。 您是否曾尝试更改调制器阶数并查看是否有任何影响?

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    FRAC 顺序设置为整数模式(我发送了错误的屏幕截图)。 现在、我将其更改为一阶调制器、PLL 在所有频率下都锁定在小于5us 的范围内。

    谢谢你

    此致 Samuel