This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:PLLatinum Sim 和 VSS 锁定时间差异

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/768777/lmx2492-pllatinum-sim-and-vss-lock-time-discrepancy

器件型号:LMX2492

尊敬的所有人:

我最近已经为 PLL 系统评估了几种不同的仿真环境。 由于我们使用的是德州仪器 PLL、因此首选的是 PLLatinum Sim、因为它已经加载了 PLL 模型。 我已经设置了如下所示的示例仿真、以评估此特定设置的锁定时间。

如您所见、瞬态响应峰值为2 μ s、稳定在1 KHz、大约为20 μ s。 稍后、我尝试在 VSS 和 ADS 软件中复制此设置、以便我们能够进行一些更改、并在更复杂的系统中实现 PLL。 仿真如下所示、两种环境中的结果相同、但响应与 PLLatinum Sim 中显示的响应不同一个数量级!

VSS 中的仿真:

ADS 中的仿真:

得到 ADS 和 VSS:

我们有什么问题? PLLatinum 考虑的某些效应是否会被 VSS 或 ADS 视为不考虑?

此致、

Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alejandro

    您看到的差异是由于 PLL 的周期打滑、而您的 PLLatinum Sim 没有这样做。  

    对于默认启动、PLLatinum Sim 使用模拟模型、因为计算速度要快得多。  此外、对于频率在模拟锁定之前接近的集成 VCO 产品而言、这通常是非常好的选择。

    对于 LMX2492、它具有外部 VCO 并具有更大的周期下降、这一点更值得考虑。  PLLatinum Sim 会使模型周期打滑、但您必须启用它。  转至锁定时间选项卡、然后单击"Show Discrete Model"(显示离散模型)。  然后、您可以单击按钮来计算离散锁定时间。  它有点隐蔽、因为计算离散锁定时间可能需要更长的时间。  有一个"最大计算时间"框、可防止它花费太长的时间。

    此致、

    Dean