This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005EVM:寄存器值无效或超出范围

Guru**** 2778115 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005EVM, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/790240/cdce62005evm-register-values-invalid-or-out-of-range

器件型号:CDCE62005EVM
主题中讨论的其他器件: CDCE62005

您好!

我最近购买了 CDCE62005EVM。 我最初成功安装了 GUI 和驱动程序、而没有太多麻烦、产品运行时间不到半小时。 然后在使用过程中、I Lost connection with the board and my computer (Windows 7 64位) could no longer find the driver (我与主板断开连接、我的计算机(Windows 7 64位)无法再找到驱动程序)。

我再次按照用户指南设置驱动程序的路径,但没有成功。 我最终不得不卸载 GUI 和驱动程序、下载最新的 GUI 并使用该驱动程序、然后才能连接到 EVM。

在我建立连接后、我收到一条消息、询问我是否要从 EVM 加载寄存器数据。

选择"是"会收到一条警告、指出某些寄存器值无效或超出范围。

一旦我将其穿过主 GUI 面板、我有三个用于 EVM 电源、USB 状态和 SPI 总线状态的绿色指示灯、但即使如此、我也无法写入 EVM/EEPROM。 如果我读取、则显示所有输出被禁用、如果我进入 SPI 调试、则当我单击读取时、所有寄存器值为00000001。 PLL 锁定持续不亮。

我在初始化期间是否发生了错误、或者电路板是否发生了断电?

此致、

Toby。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    让我们看看我们是否会在这里看到同样的问题。 敬请期待最新消息。 周末愉快!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    我即将开始年假、我想知道您是否有更新。 GUI 或电路板的状态。

    此致、

    Toby。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    很抱歉耽误你的回答。
    遗憾的是、我们很难重复问题、因此我们无法找到根本原因/解决方案的线索。

    也许他们可以尝试卸载所有内容、然后使用清理磁盘软件删除 PC 中的相关注册表。 再次安装 GUI、请查看是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    自我最初发布以来、我尝试在多台 PC 上使用 EVM 和 GUI、但没有成功。

    我现在相信 EVM 存在故障。 我对 EVM 所做的一切就是通过提供的 USB 电缆将其插入计算机、并在 EVM 开始错误运行之前使用 GUI 上的"频率规划器"、这向我表明 EVM 的供电条件不合适。

    接下来将采取哪些步骤? 是否可以将 EVM 发送出去进行测试以确认这一点? 或者是否可以发送替换 EVM? 我想尽快使用这种设备进行测试。

    此致、

    Toby。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    当您使用不同的 PC 连接到 EVM 时、GUI 是否发出三个绿灯? 在 EVM 中、您是否打开了任何 LED?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    与之前一样、寄存器也会出现同样的问题。

    我在 GUI 上看到所有三个 LED、在 EVM 底部只有一个 LED。 如下所示:

    此致、

    Toby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    LED D26是一个3.3V 电源指示器、它证明了您的电路板已通电。

    让我们分享一下我的电路板的特性、希望它能帮助您进行调试。

    首先、我选择了 JP_3_3 USB 电源。 (使用 USB 电源而不是外部电源)

    -插入 USB 电缆。

    >D26已打开

    >在 PC 中、设备管理器已识别电路板。 (请参阅底部的图片)

    >我在12MHz 晶体的右侧(靠近 TI 标识)测量了一个12MHz、1.7Vpp 时钟。

    -打开 GUI

    > D25 (设备通信)已打开。  

    >我从 CDCE62005获得了输出时钟

    >我收到了同样的消息、要求我从 EVM 加载寄存器数据

    -我单击“否”  

    > D33 (PLL 锁定)打开。

    > GUI 中有三个绿灯

    -从菜单栏中,“工具”-->“默认”

    -在 EVM 状态框中、单击写入以加载所有寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    仅使用 USB 电源、我遵循了您的流程:

    -插入 USB 电缆 D26将打开

    - PC 可识别电路板,并根据您的图像显示在设备管理器中

    -我测量来自12MHz 晶体右侧的12MHz 信号,但 Vpp 为460mV

    -我打开 GUI,但 D25没有打开

    -我没有从 CDCE62005获得时钟输出

    -我单击 EVM 中的加载寄存器 da5ta 上的否、但 D33不会打开

    -我在 GUI 中得到全部三个绿色指示灯

    -我单击"Tools"->"Go Default"、但似乎没有发生任何情况

    -我单击 EVM 状态框中的写入、但似乎再也不会发生任何情况

    在任何时候、EVM 都不会从任何输出通道产生信号。

    12MHz 晶体输出的低电压是否是一个重要问题?

    此致、

    Toby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    您能否尝试使用外部电源并观察电流? 您可以选中/取消选中"Enable EVM Power"并查看电源电流是否发生变化。 同时启用/禁用输出缓冲器并观察电流变化。 如果在启用/禁用输出缓冲器的情况下电流不会改变、则根本不会配置芯片。 您可以检查 SPI 是否正常工作。 否则、PLL 可能会由于基准或配置故障而无法锁定。 您可以检查晶体是否存在460mV Vpp 以外的任何异常。 缺少输入电源可能会导致锁定故障。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我已经尝试使用外部电源运行电路板、但没有改变。

    使用3.3V 的外部电源时、电流为0.57A。GUI 不允许我选中/取消选中 "Enable EVM Power"、因此电流没有变化。 我无法启用/禁用输出缓冲器、它们都读取为禁用。 GUI 上的所有三个指示灯都亮起、包括"SPI 总线状态"。 我无法锁定 PLL。 晶体现在以500mV 的 Vpp 输出12MHz。

    此外、尽管在 EVM 状态中单击"Read"、但我现在从输出1获得1.12Vpp、在90MHz 时获得1.12Vpp 信号、并在120MHz 时从输出0获得320mVpp、GUI 显示所有输出均已禁用。 AUX OUT 没有输出。

    该板已经运行了一段时间、对于我的研究而言、它很快就能正常工作非常重要。 接下来要采取哪些步骤?

    此致、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    不清楚 SPI 是否正常工作。 您是否尝试过监控 SPI 总线?

    我想知道您是否安装了正确的驱动程序。 这就是我在设备管理器中看到的内容。 它是否与您的系统匹配?

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    我在设备管理器中看到的内容与您显示的内容相匹配。

    如何监控 SPI 总线?

    此致、

    Toby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    感谢您的分享。 您似乎选择了正确的驱动程序。 尽管如此、我仍会尝试找到正确的驱动程序和 EVM 固件、如果有任何问题、我会再给您回复。

    根据您提供的信息、我不确定 SPI 是否正常工作或完全无法正常工作。 使用外部电源与 USB 电源时、SPI 的工作方式是否有所不同? 寄存器读取、寄存器写入或软按钮按压是否在这两种模式下正常/不同?

    作为调试步骤、您可以尝试使用 EVM 上 R138、R129、R112、R111上的示波器探针监控 SPI 总线、以确认 SPI 总线时序符合数据表表表表6.6。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    很抱歉,我的答复很晚,我不在工作。

    无论是否  使用 USB 或外部电源运行、寄存器读取或写入或任何其他基于与 EVM 通信的函数都不起作用。

    我收到消息:

    如您所述、独立于 USB 或外部电源监控 SPI 总线时、我只能得到噪声。 未测量时钟信号、因此其他两个信号也不测量。

    此致、

    Toby。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Toby:

    感谢您的确认。 驱动器似乎发生了什么事情、现在电路板将无法通信。 我个人以前没有看过、但我会继续努力在这里提供帮助。

    是否已尝试从安装目录卸载/重新安装驱动程序? 您是否已按照 EVM 用户指南中的说明尝试重新安装驱动程序?

    我在内部搜索以查找驱动程序,但它是为 Windows XP/2000计算机创建的。 如果驱动程序和编程 GUI 无法与当前版本的 Windows 配合使用、则可能需要进行一些试用和错误才能解决此问题。 如果您有时间紧迫、不妨购买一款新的 EVM。

    此致、
    通道