Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005EVM, CDCE62005
主题中讨论的其他器件: CDCE62005
您好!
我最近购买了 CDCE62005EVM。 我最初成功安装了 GUI 和驱动程序、而没有太多麻烦、产品运行时间不到半小时。 然后在使用过程中、I Lost connection with the board and my computer (Windows 7 64位) could no longer find the driver (我与主板断开连接、我的计算机(Windows 7 64位)无法再找到驱动程序)。
我再次按照用户指南设置驱动程序的路径,但没有成功。 我最终不得不卸载 GUI 和驱动程序、下载最新的 GUI 并使用该驱动程序、然后才能连接到 EVM。
在我建立连接后、我收到一条消息、询问我是否要从 EVM 加载寄存器数据。
选择"是"会收到一条警告、指出某些寄存器值无效或超出范围。
一旦我将其穿过主 GUI 面板、我有三个用于 EVM 电源、USB 状态和 SPI 总线状态的绿色指示灯、但即使如此、我也无法写入 EVM/EEPROM。 如果我读取、则显示所有输出被禁用、如果我进入 SPI 调试、则当我单击读取时、所有寄存器值为00000001。 PLL 锁定持续不亮。
我在初始化期间是否发生了错误、或者电路板是否发生了断电?
此致、
Toby。