This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:功耗

Guru**** 2956220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/791763/cdcun1208lp-power-consumption

器件型号:CDCUN1208LP

我想检查我是否理解数据集的正确位置。

我的用例如下:

I - LVDS 输入(IN1P 和 IN1N);

II- 8 LVDS 输出

II- VDD 和 VDDOx = 1.8V

IVA -输入频率5MHz、方波

IVB -输入频率突发为160MHz (67%有效、33%空闲)

根据数据表中的表14做出以下假设。

1- IDEV 是内核(即 VDD)电流、它不依赖于 fout 和 fin。 该表假设输入为 LVCMOS (ITTP 打开)、但 LVDS 输入不应显著影响 IDEV。  

2- ILVDS 是每个输出电流(即 VDDOx 总电流的一半)、不依赖于 fout 和 fin。

因此、我使用了 IDEV = 80mA、ILVDS (总计)= 8 * 9mA = 72mA。 因此、器件总电流消耗为152mA。 我假设电流在静态(即无 fin)和上述 IVA 和 IVb 中所述的正常运行之间没有显著变化。

因此、我的第一个问题是上述假设是否正确。 如果没有、如何确定电流消耗?

我的第二个问题是该器件的典型电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    根据数据表、当所有输出被启用时、80mA 应该是最大流耗、这是因为"OE"列是高电平。

    恐怕数据表中未提供典型电流消耗。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao。

    感谢您的回答。

    在我看来、IDEV 可能是总电流、但 iCore 是26mA (所有输出关闭)、根据数据表、所有输出汇总为72mA、因此在这种情况下、磁芯不大可能只需要8mA。 我们的测量结果表明、156mA 更接近该值。 测量是使用使用六个单元的电路板进行的、但电路板具有其他电路、因此我们无法进行隔离式测量。

    关于典型值、我提出要求是因为数据表没有提到它们。 但是、了解这些值会很有用。 我假设最大值是从许多测量中得出的、因此我猜应该有一个反映典型(预期)值或设计规格的平均值。

    再次感谢您的支持。

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    IDEV-LVDS、最大 在 LVDS 模式下、器件在100MHz 时消耗的电流为80mA。
    ILVDS、最大 在100MHz 下、8个 LVDS 输出的每个 LVDS 驱动器消耗的电流为8mA ->总计72mA。
    每个 VDDOx 提供2个输出、因此差分 LVDS 输出的每个输出都是 ILVDS。
    当所有8个 LVDS 输出都打开时、我希望在100MHz 时测量大约152mA 的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Vibhu Vanjari]Hao、


    IDEV-LVDS、最大 在 LVDS 模式下、器件在100MHz 时消耗的电流为80mA。
    ILVDS、最大 在100MHz 下、8个 LVDS 输出的每个 LVDS 驱动器消耗的电流为8mA ->总计72mA。
    每个 VDDOx 提供2个输出、因此差分 LVDS 输出的每个输出都是 ILVDS。
    当所有8个 LVDS 输出都打开时、我希望在100MHz 时测量大约152mA 的电流。

    [/报价]

    那么、我对总电流是如何正确的理解。

    了解频率相关性和典型值(即使棒球场的数字很有用)会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    我已订购该器件的 EVM、以便在上进行基准测试测量。 请告诉我您感兴趣的频率/频率、下周我将跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu。

    我的设计中的频率为5MHz 和160MHz。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu。

    您是否能够进行测量?

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elder、您好!

    我之前的回答不准确。 我已在工作台上针对160MHz 和10MHz 时钟(而不是5MHz)进行了测量。
    当所有输出驱动器被启用时(LVDS、1.8V VDD 和1.8VDDOx)、我在160MHz 和10MHz 上分别看到78mA 和56mA。
    当所有输出驱动器被禁用(LVDS、1.8V VDD 和1.8VDDOx)时、我分别看到160MHz 和10MHz 时为37mA 和16mA。

    表中的 IDEV-LVDS 包括器件消耗的所有电流/功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    非常感谢。

    较旧。