This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04803, PCM1792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796727/lmk04803

器件型号:LMK04803
主题中讨论的其他器件: PCM1792

您好!

首先 、LMK04803是一款出色的芯片! 锁定和保持工作非常好、可在 CLKout 端口获得抖动极小的一致信号。 即使 CLKIN 上的基准信号具有可怕的抖动并且经常启动保持。

输出信号的抖动非常低、但遗憾的是没有干净的方波信号。 在2.8224MHz 时、CLKOUT_2上的信号在某种程度上是可以的、但在上升沿位于顶部、下降沿位于底部的情况下、它具有一个平展区域(请注意蓝色圆圈)。 倾斜平展区域随着频率的增加而扩展、频率为12.288MHz。 在24、576MHz 时、这是一个难看的锯齿信号。

由于随后的电路、CLKout 端口在 LVCMOS 模式下运行。 测量信号 CLKOUT_2的走线位于电路板的顶部、走线长度非常短且没有过孔。 因此、我怀疑 CLKout 端口的端接有故障。 但您也可能知道其他原因。

遗憾的是、LMK04803数据表未建议在 LVCMOS 模式下对 CLKout 端口进行端接、我的原理图如下所示:

此致

Andreas Nicklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、

    CMOS 时钟。 我建议使用简单的直接连接、因为对于 LVCMOS、LMK0480x 输出为~50欧姆。

    -

    在 LMK04803 LVCMOS 输出端:
    LVCMOS 输出具有50 Ω 输出、因此无需额外的 Rs。 将 R6/R7设置为0欧姆。

    R11/R12不需要1k Ω 下拉电阻、可将其移除。

    不需要串联50欧姆的输入电阻。 LVCMOS 的输入为高阻抗、因此50欧姆串联电阻的影响很小。 这会导致完全源端接。

    您是否尝试对许多输入执行 CMOS 输出的无源分离?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    非常感谢您的反馈。

    是的、我尝试对 LMK04803 LVCMOS 输出进行无源分离、以服务于八个 PCM1792、从而提供比特时钟。

    此致
    Andreas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Andreas、

    只需确认...  原理图更新确实为您提供了所需的改进边缘?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    我将于本周星期四进行下一次测量、并将让您了解结果。

    不过、您的建议非常有用、目前为止是一大帮助。

    此致
    Andreas