https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/796727/lmk04803
器件型号:LMK04803主题中讨论的其他器件: PCM1792
您好!
首先 、LMK04803是一款出色的芯片! 锁定和保持工作非常好、可在 CLKout 端口获得抖动极小的一致信号。 即使 CLKIN 上的基准信号具有可怕的抖动并且经常启动保持。
输出信号的抖动非常低、但遗憾的是没有干净的方波信号。 在2.8224MHz 时、CLKOUT_2上的信号在某种程度上是可以的、但在上升沿位于顶部、下降沿位于底部的情况下、它具有一个平展区域(请注意蓝色圆圈)。 倾斜平展区域随着频率的增加而扩展、频率为12.288MHz。 在24、576MHz 时、这是一个难看的锯齿信号。
由于随后的电路、CLKout 端口在 LVCMOS 模式下运行。 测量信号 CLKOUT_2的走线位于电路板的顶部、走线长度非常短且没有过孔。 因此、我怀疑 CLKout 端口的端接有故障。 但您也可能知道其他原因。
遗憾的是、LMK04803数据表未建议在 LVCMOS 模式下对 CLKout 端口进行端接、我的原理图如下所示:
此致
Andreas Nicklas