请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:SN74AUC245您好!
我想连接两个芯片、其中 VDDIO = 1.8V。 由于存在负噪声裕度问题、我需要使用双向缓冲器或电平转换器来实现更好的 VOH、Vol. (如 VOH 大于或等于1.6V,VOH 小于或等于 0.2V)。 请推荐符合上述要求的合适双向自动检测转换器或缓冲器、或者是否有任何方法可以抑制这种负噪声裕度。
等待答复,
谢谢、
Vignesh