This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有更好 VOH 和 VOL 的双向缓冲器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795377/bidirectional-buffer-with-better-voh-and-vol

主题中讨论的其他器件:SN74AUC245

您好!  

我想连接两个芯片、其中 VDDIO = 1.8V。 由于存在负噪声裕度问题、我需要使用双向缓冲器或电平转换器来实现更好的 VOH、Vol. (如 VOH 大于或等于1.6V,VOH 小于或等于 0.2V)。 请推荐符合上述要求的合适双向自动检测转换器或缓冲器、或者是否有任何方法可以抑制这种负噪声裕度。  

等待答复,

谢谢、

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    输出驱动电流是多少?  如果您要驱动纯容性负载、则任何 CMOS 器件的输出电压都将为~Vdd 和 GND。  如果您驱动一个重阻性负载、VOH/VOL 将会受到很大的影响。 有关详细信息、我建议阅读此常见问题解答:

    我的第一项建议是 SN74AUC245、它针对1.8V 工作电压进行了优化。

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这解决了我的问题"按钮、或者单击"答复"、我将继续提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    感谢您的回复。 我需要具有自动方向控制功能的双向收发器。 LOAD 也是 CMOS 逻辑芯片的 GPIO 引脚。 数据表中未提及的驱动电流。 未连接其他负载。 请提供建议...

    谢谢、
    Vignesh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于自动双向收发器、只有一个选项- TXB 系列自动双向转换器。

    http://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/auto-bidirectional-voltage-translation/products.html#p1512=TXB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys。

    在本例中、裕度水平是输入 IC 的 VIH 最小值= 1.44V。
    输出 IC 的 Vohh 最小值= 1.40V、输入 IC 的 Vil 最大值= 0.36V 输出 IC 的电压最大值= 0.4V。

    数据表没有提到驱动电流电平。 但我们可以通过寄存器设置来管理驱动强度。 请提供建议...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOH 和 VOL 的额定负载电流为"始终"、否则它们将毫无意义。 如果您正在查看两个典型 CMOS 器件之间的连接、则 VOH 将为~VDD、VOL 将为~GND... 唯一的电流是泄漏。 如果您还有上拉或下拉电阻器、则必须考虑该电流。

    如果您可以共享一个原理图、其中显示了连接到 TXB 器件的所有内容、那么我可以帮助确定负载和 VOH/VOL。