请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
需要将缓冲器放置在两个 IC 之间。 它们的噪声裕度水平为负。 请向我推荐在 以下条件下工作的双向自动检测缓冲器或电平转换器。
在我的示例中、裕度水平是、
输入 IC 的 VIH 最小值= 1.44V。
输出 IC 的 Vohh 最小值= 1.40V 和
输入 IC 的 VIL 最大值= 0.36V
输出 IC 的最大电压= 0.4V。
谢谢、
Vignesh。