This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有更好 VOH 和 VOL 的双向缓冲器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/795906/bidirectional-buffer-with-better-voh-and-vol

您好!

需要将缓冲器放置在两个 IC 之间。 它们的噪声裕度水平为负。 请向我推荐在 以下条件下工作的双向自动检测缓冲器或电平转换器。

在我的示例中、裕度水平是、

输入 IC 的 VIH 最小值= 1.44V。  
输出 IC 的 Vohh 最小值= 1.40V 和

输入 IC 的 VIL 最大值= 0.36V

输出 IC 的最大电压= 0.4V。

谢谢、

Vignesh。